This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:制造并组装相同设计的 PCB 时、9V 的 Webench 设计不起作用

Guru**** 2815095 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118, CSD13202Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479791/lm5118-webench-design-for-9v-is-not-working-when-the-pcb-of-same-design-is-fabricated-and-populated

器件型号:LM5118
主题中讨论的其他器件: CSD13202Q2

工具与软件:

我使用 TI Webench 电源设计工具提供设计帮助、帮助使用3.7V 电池和 LM5118MH/NOPB 稳压器生成9V @1A 电压。 当我们测试 PCB 时、IC (LM5118MH/NOPB)将获得3.7V 的 VIN、使能引脚将获得3.7V 的电压、但不会生成9V 的输出。 我们已经尝试移除 IC 并重新焊接同一个 LM5118MH/NOPB。 最后的输出为"0"。 这是一项紧迫的要求。 这是使用的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ejaz:

    LM5118启动后可以在低至3V 的电压下运行、但需要至少5V 的启动。

    请检查是否由大于5V 的电源供电、从而开始运行。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好!

    我的 PCB 上有一个小错误。 我已经更正了这个错误、现在对电路板进行了测试。 最初、我开始将电压从3.7V 升高0.1V、当电源电压达到4.4V 时、在没有任何负载的情况下实现9V 输出。 我甚至没有为启动控制器提供5V 电压。  

    现在、根据我的设计要求 、在3-4.2V 的输入范围内生成9V@1A 电压。  

    这是 webench 设计和数据表都相互矛盾的。 请提供您对此的见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ejaz:

    控制器的要求是在至少5V 或更低的电压下开始运行。 因此、器件启动电压可能已经是4.4V。

    对于从5V 开始的操作、我们还必须考虑温度和器件差异。 因此、开始运行将在较低电压下正确启动。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好!

    感谢您的答复。

    在这种情况下、器件在4.4V - 5V 下运行几秒钟后应工作、然后切换回3.7V。

    当我开始从直流稳压电源供电时、我提供了5V 输入、然后在10-15秒后、我开始降低至3.7V。 当我从4.4V 降至3.7V 时、输出电压逐渐下降。  

    这不应该发生对吗?

    此致

    Ejaz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ejaz:

    如果在电源低于4.4V 时进入完全导通模式、请检查所使用的 MOSFET。

    使用的 MSOFET 的米勒平坦区是什么?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    M1&M2 (即 CSD13202Q2)使用的 MOSFET 相同。 该 MOSFET 的米勒平坦区大约为1.5V。

    此致、

    Ejaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ejaz:

    MSOFET 在这种情况下应该能够正常工作。

    您能否提供一些示波器图:(每幅图几 ms 和几个开关周期图(5-10))

    - HS / HO / LO / HB

    - VIN/ VOUT

    - COMP / SS / VCC

    您还可以尝试使用外部电源(例如5V)为 VCCX 供电、并检查这是否会改变行为。 这将为根本原因提供更多的指示。

    此致、

     Stefan