工具与软件:
您好!
根据方框图中所示的设计要求、在智能手机处于主机模式时、可为其充电(5V、1-3A)。 那么我们不 需要上行充电。 我们是否可以 通过 I2C 接口根据用户/处理器禁用充电?
如果我们可以配置请配置设置?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Rahul:
如果我理解正确、您永远不会希望 Type-C 端口进行上行充电? 这样说您是否意味着该端口绝不应该是电源角色受电方?
如果您可以将端口设置为仅受电端口、则可以在 GUI 中自定义配置以防止充当受电方角色。
您可以选择仅供电方配置并设置数据角色以允许切换到 UFP。
PD 的 I2C 地址不同或 全部地址相同?/
请参阅数据表中的第8.3.11.1.2节。 只有4个唯一地址。

谢谢。此致、
Chris
Chris、您好!
1.根据下面的方框图、我们只需要 向智能手机下游/供电方充电、而智能手机由控制器/用户通过 PD 中使用的 I2C 进行控制。

2.关于 I2C 地址:-所需的引脚 ADCIN1和 ADCIN2是否 需要在硬件侧进行高配置或低配置来实现4个唯一的地址组合?
3.根据我们的设计、我们必须使用总共8个具有相同 I2C 总线的 PD 来配置此 PD? 我们是否需要任何 I2C 多路复用(2:1 )?
尊敬的 Rahul:
1.这是有道理的。 是的、TPS25751可以配置为仅通过应用程序 Config GUI 提供电源。
从硬件的角度来说、有一个关于器件的"电池电量耗尽"功能的挑战。

默认情况下、TPS25751会在其 CC 线路上暴露"无电电池"RD 电阻器。 如果 TPS25751没有电源、它会暴露这些 RD 电阻器。 这样一来、如果在此期间连接了 USB-C PD 电源、该器件便可作为受电方启动、并从 Type-C 连接器获取电力。 遗憾的是、完全禁用此功能的唯一方法是添加一个保护器件、该保护器件隔离 CC 线路、能够移除并"电池电量耗尽"的 rd 电阻器。 TPD4S311A 就是一个示例。
它可能不会干扰你的行为、但需要牢记这一点。
2. 关于 I2C 地址:-所需引脚 ADCIN1和 ADCIN2是否 需要在硬件侧进行高或低配置以实现4个唯一的地址组合??[/QUOT]是、需要配置 ADCINx 引脚。 有8个电压电平、建议使用上拉至 LDO3V3引脚的电阻分压器来偏置引脚。
3. 根据我们的设计、我们必须使用总共8个具有同一 I2C 总线的 PD 来配置该 PD? 我们是否需要任何 I2C 多路复用(2:1)?如果您希望能够通过 I2C 单独与每个器件进行通信、只有4个唯一的地址、因此、您可能需要找到一种方法来对具有相同地址的器件进行多路复用。
谢谢。此致、
Chris
[/quote]