This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS2575D1 ||仅针对下游充电||主机模式进行配置

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486121/tps25751-tps2575d1-only-configure-for-down-stream-charging-host-mode

器件型号:TPS25751

工具与软件:

您好!

根据方框图中所示的设计要求、在智能手机处于主机模式时、可为其充电(5V、1-3A)。 那么我们不 需要上行充电。 我们是否可以 通过 I2C 接口根据用户/处理器禁用充电?

如果我们可以配置请配置设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外请注意、我们需要8个 PD IC 用于8部智能手机、PD 具有不同的 I2C 地址还是所有都具有相同的地址?/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    如果我理解正确、您永远不会希望 Type-C 端口进行上行充电? 这样说您是否意味着该端口绝不应该是电源角色受电方?

    如果您可以将端口设置为仅受电端口、则可以在 GUI 中自定义配置以防止充当受电方角色。

    您可以选择仅供电方配置并设置数据角色以允许切换到 UFP。

    PD 的 I2C 地址不同或 全部地址相同?/

    请参阅数据表中的第8.3.11.1.2节。 只有4个唯一地址。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    1.根据下面的方框图、我们只需要 向智能手机下游/供电方充电、而智能手机由控制器/用户通过 PD 中使用的 I2C 进行控制。

    2.关于 I2C 地址:-所需的引脚 ADCIN1和 ADCIN2是否 需要在硬件侧进行高配置或低配置来实现4个唯一的地址组合?

    3.根据我们的设计、我们必须使用总共8个具有相同 I2C 总线的 PD 来配置此 PD? 我们是否需要任何 I2C 多路复用(2:1 )?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    1.这是有道理的。 是的、TPS25751可以配置为仅通过应用程序 Config GUI 提供电源。

    从硬件的角度来说、有一个关于器件的"电池电量耗尽"功能的挑战。

    默认情况下、TPS25751会在其 CC 线路上暴露"无电电池"RD 电阻器。 如果 TPS25751没有电源、它会暴露这些 RD 电阻器。 这样一来、如果在此期间连接了 USB-C PD 电源、该器件便可作为受电方启动、并从 Type-C 连接器获取电力。 遗憾的是、完全禁用此功能的唯一方法是添加一个保护器件、该保护器件隔离 CC 线路、能够移除并"电池电量耗尽"的 rd 电阻器。 TPD4S311A 就是一个示例。

    它可能不会干扰你的行为、但需要牢记这一点。

    2. 关于 I2C 地址:-所需引脚 ADCIN1和 ADCIN2是否 需要在硬件侧进行高或低配置以实现4个唯一的地址组合??[/QUOT]

    是、需要配置 ADCINx 引脚。 有8个电压电平、建议使用上拉至 LDO3V3引脚的电阻分压器来偏置引脚。

    3. 根据我们的设计、我们必须使用总共8个具有同一 I2C 总线的 PD 来配置该 PD? 我们是否需要任何 I2C 多路复用(2:1)?

    如果您希望能够通过 I2C 单独与每个器件进行通信、只有4个唯一的地址、因此、您可能需要找到一种方法来对具有相同地址的器件进行多路复用。

    谢谢。此致、

    Chris

    [/quote]