This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:187VAC 至528VAC PFC 设计

Guru**** 2867090 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC28051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487060/ucc28056-187vac-to-528vac-pfc-design

器件型号:UCC28056
Thread 中讨论的其他器件: UCC28051

工具与软件:

我想设计满足以下要求的 PFC:

输入电压:187-528VAC
输入频率:45-67Hz
输出电压:750V DC
输出功率:180W

我计划使用 UCC28056A PFC 控制器、但我在该论坛上找到了几个线程、并且在数据表中找到了说明此 IC 针对90-264VAC 电压范围进行优化的信息。

我填写了 sluc641b 设计计算器、为了满足要求、我需要修改 ZCD/CS 分频器比、以增加 Kzc 和电感。 不过、根据我的理解、可以从该分压器分压比推导出几个内部阈值。

您能否说明是否可以使用 UCC28056A 成功构建满足这些要求的设计?
如果没有、您能否建议另一个 IC 或解决方案?

此致、
Krzysztof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krysztof:  

    的确、UCC28056x (x = A、B 或 C)针对90~264Vac 输入范围进行了优化、而 Kzc 因子控制着多个与该输入范围相关的内部阈值。

    不过、电压范围比为264/90 = 2.933、电压范围比为528/187 = 2.824、因此我认为如果按 Kzc 调节的所有阈值都适用于187~528V 范围、则仍可以考虑将 UCC28056用于您的应用。  
    本质上、阈值相对于输出电压的百分比应大致相同。   

    由于528Vrms 的峰值= 746.7V、 Vout = 750V 过于接近峰值。  
    我认为您的输出电压应以与264Vac 设计类似的比率增加:390V/375Vpk = 1.04 x 747V = 777Vdc (输出)。  

    UCC28051是另一个不具有 Kzc 限制的控制器。

    此致、
    Ulrich