Thread 中讨论的其他器件: UCC28051
工具与软件:
我想设计满足以下要求的 PFC:
输入电压:187-528VAC
输入频率:45-67Hz
输出电压:750V DC
输出功率:180W
我计划使用 UCC28056A PFC 控制器、但我在该论坛上找到了几个线程、并且在数据表中找到了说明此 IC 针对90-264VAC 电压范围进行优化的信息。
我填写了 sluc641b 设计计算器、为了满足要求、我需要修改 ZCD/CS 分频器比、以增加 Kzc 和电感。 不过、根据我的理解、可以从该分压器分压比推导出几个内部阈值。
您能否说明是否可以使用 UCC28056A 成功构建满足这些要求的设计?
如果没有、您能否建议另一个 IC 或解决方案?
此致、
Krzysztof