请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28019A 工具与软件:
大家好!
我们将创建一个 PFC 电路、以保持19.2V~24V 交流输入电压和36V 的输出电压。
但在 PFC 启动和瞬时击穿恢复过程中电流过大。(请查看随附文档。)
我认为原因是线圈饱和或相位补偿设计。
如果您通过查看任何波形有任何发现、我们希望您与我们分享。
e2e.ti.com/.../TI_4F55443008548F305B30_.pdfe2e.ti.com/.../UCC28019A-Design-Calculator_5F00196A966EFB96906E_.xls