This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:UCC28019A

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486688/ucc28019a-ucc28019a

器件型号:UCC28019A

工具与软件:

大家好!

我们将创建一个 PFC 电路、以保持19.2V~24V 交流输入电压和36V 的输出电压。   

但在 PFC 启动和瞬时击穿恢复过程中电流过大。(请查看随附文档。)

我认为原因是线圈饱和或相位补偿设计。

如果您通过查看任何波形有任何发现、我们希望您与我们分享。

e2e.ti.com/.../TI_4F55443008548F305B30_.pdfe2e.ti.com/.../UCC28019A-Design-Calculator_5F00196A966EFB96906E_.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、  

    由于电感器(线圈)饱和、.pdf 文件中的波形显示高峰值。  磁芯是金属粉末合金、因此具有软饱和、但支持高峰值电流。  

    在设计计算器文件中的 C94电芯的计算选项卡中、电流检测电阻值为4mR。  计算器建议19mR。   
    在 C94处输入18mR 将满足该工具的要求、并允许电流限制降低峰值电感器电流并降低饱和水平。  

    我建议在 PFC 电路中增大 Rsense 的值。   

    此致、
    Ulrich