This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:电芯测量不正确

Guru**** 2540260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485384/bq76952-incorrect-cell-measurement

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们将在14节串联电池中使用 BQ76952。 最初、电池电压测量正确、但在大约六个月后、电池4和5的读数变得不准确。 电芯5报告的电压低于其实际值、而电芯4显示负电压。

附件是 BQ Studio 在不同电池电压电平下的屏幕截图、以供您参考。

BQ 始终与电池相连。 在电池和 BQ 电池输入之间、只有一个 RC 滤波器(22Ω 和220nF)。  我测量了这些组件、它们看起来不错。

请您告诉我什么可能导致此类错误以及如何防止此类错误?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ales、

    您是否执行了 ABA 交换? 将此 IC 移至已知良好的主板、并将此 IC 替换为已知良好的 IC?  

    这样有助于缩小器件损坏或电路板损坏的范围。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    我尚未交换 IC。 我仍在进行一些测量。 我稍后再进行交换、尽管如此、我已直接测量 IC 引脚上的电压且电压正常。  

    BR、

    销售

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ales、

    至少从这里来看、如果您进行测量并且电池电压看起来正常、听起来器件可能会损坏。

    您还可以尝试使用示波器探头在有问题的 VCx 引脚上进行测量、并且在进行测量时查看电压是否显著下降。

    您是否测量了 VCx 引脚到电芯的电阻、以查看它是否与需要的电阻匹配?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    我已经将 ABA 交换为新的 PCB、但问题仍然存在。 电芯和 VCx 引脚之间的电阻为21欧姆(20 Ω 电阻器+连接器和导线)。 我测量了220nF 电容器两端的电压、在示波器上看不到下降。

    我很确定 BQ 已损坏。 我想知道如果考虑到 BQ 始终与电池相连并突然开始测量负电压、可能会发生什么情况。 此外、是否有办法防止这种类型的损坏?

    此致、

    销售

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ales、

    很难判断它是如何被损坏的。 可能存在 ESD 的可能性、或瞬态会导致超出绝对额定值。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon