工具与软件:
尊敬的 TI:
我们将在14节串联电池中使用 BQ76952。 最初、电池电压测量正确、但在大约六个月后、电池4和5的读数变得不准确。 电芯5报告的电压低于其实际值、而电芯4显示负电压。
附件是 BQ Studio 在不同电池电压电平下的屏幕截图、以供您参考。


BQ 始终与电池相连。 在电池和 BQ 电池输入之间、只有一个 RC 滤波器(22Ω 和220nF)。 我测量了这些组件、它们看起来不错。
请您告诉我什么可能导致此类错误以及如何防止此类错误?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI:
我们将在14节串联电池中使用 BQ76952。 最初、电池电压测量正确、但在大约六个月后、电池4和5的读数变得不准确。 电芯5报告的电压低于其实际值、而电芯4显示负电压。
附件是 BQ Studio 在不同电池电压电平下的屏幕截图、以供您参考。


BQ 始终与电池相连。 在电池和 BQ 电池输入之间、只有一个 RC 滤波器(22Ω 和220nF)。 我测量了这些组件、它们看起来不错。
请您告诉我什么可能导致此类错误以及如何防止此类错误?
非常感谢。
尊敬的 Luis:
我已经将 ABA 交换为新的 PCB、但问题仍然存在。 电芯和 VCx 引脚之间的电阻为21欧姆(20 Ω 电阻器+连接器和导线)。 我测量了220nF 电容器两端的电压、在示波器上看不到下降。
我很确定 BQ 已损坏。 我想知道如果考虑到 BQ 始终与电池相连并突然开始测量负电压、可能会发生什么情况。 此外、是否有办法防止这种类型的损坏?
此致、
销售