This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H000-Q1:TPS1H000和 TPS1H100的泄漏电流

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H000-Q1, TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484492/tps1h000-q1-leakage-current-of-tps1h000-and-tps1h100

器件型号:TPS1H000-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS1H100-Q1

工具与软件:

我想知道以下条件下 VS 到 GND 之间的漏电流。


VS=7.5V
OUT= OPEN
V (IN)=5V
V (DIAG_EN)= 5V
CL= 47kΩ 至 GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omata、

    请向团队核实。 我很快就会回到你的身边。

    谢谢!

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omata、

    不应连接 VS 到 GND。 根据规定的条件、器件处于开路负载条件。 泄漏电流通常是指器件处于关断状态时的电流。 您确切要求什么参数、或者您有哪些顾虑?

    谢谢!

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道 VS 在开路负载状态下的电流消耗。

    TPS1H100数据表规定:

    如果系统中需要关断状态诊断、则典型待机电流约为1 mA、使用
    DIAG_EN 为高电平。

    这是否适用?

    对于 TPS1H000、情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omata、

    这不适用、因为它是针对关断状态的、而且您之前说过 IN = 5V、因此它处于导通状态。 您拥有哪个版本的 TPS1H100-Q1? 对于 TPS1H000-Q1、请参阅以下内容。

    谢谢!

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是版本 A.

    我想检测 另一个电路上的开路负载。

    因为我想要分别检测开路和短路

    因此、我想知道开路负载状态下 VS 的电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omata、

    对于 TPS1H100-Q1版本、请参阅下面的数据表。  

    您可以使用 TPSxHxxxA 系列智能高侧开关的外部电路来区分开路负载故障和电池短路故障。  

    有关如何执行此操作的信息、请参阅以下应用手册中的第3.2节"负载开路故障"和第3.3节"电池短路故障"。

    智能高侧开关的故障和正常诊断注意事项

    谢谢!

    Rishika Patel