主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQSTUDIO、BQ40Z50
工具与软件:
您好!
我正在开发主设备的 FW 以驱动电量监测计(v5.04)。
此电量监测计具有4s (16V)设置、但使用双倍电流(通过 TI 程序从30000mA 转到60000mA、因此校准系数为2)。
我有几个我无法解决的点(SOH、探头上的 T°C 异常、无 FET 响应命令...)、因此我决定进行复位(没有任何更改)、然后通过 bq studio 命令进行"关断"。
从这时开始就不可能再重新连接到芯片、不再检测到电量计、如果我手动选择芯片、数据仍然为0。 我在 SMBus 示波器上窥探、我可以看到芯片没有响应(总线既没有被阻止在0或3.3、我有来自 EV2400的干净信号、即边沿、空闲状态...)。
我在 BAT、PACK、VCC 上施加16V 电压来唤醒、并在恢复电压之前强制这3个引脚为0 (分流 GND)。 请注意、电芯被粘附/焊接、PCB 夹在中间、因此我无法断开 VC1、VC2、VC3、VC4以及对信号的访问。
bq studio 中的命令无效。 没有更多内容可供下载固件。
我不明白芯片为什么不能被唤醒
没有复位引脚、那么我遗漏了什么?
此致
厘米