主题中讨论的其他器件: TPS61299
工具与软件:
您好!
我正在使用 TPS61299EVM-103电路板为 Optris CSmicro 2M 温度传感器供电。 上周、我们在3.5V 输入电压和3.3V EN 信号下一切顺利、提供了预期的5V 输出。
今天、在重复我的测试时、我遇到了一个问题: 输出电压 停留在1.8V 、与输出电压选择引脚的配置无关。 我尝试了不同的输入电压和多种配置、但问题仍然存在。
- VIN 在1V 至4V 的范围内进行了测试、但 VOUT 保持在1.8V
- EN 设置为3.3V
- 即使没有负载也会发生该问题
有人以前曾遇到过此问题吗? 是否有建议的故障排除程序或解决方案?
如果需要、我可以提供有关我的测试和设置的更多详细信息。
提前感谢您的帮助!