请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61299 工具与软件:
输出电流小于1A 时、最大有效输出电容是多少?
数据表第5页的表格显示输出电流低于1A 时、10uF 是典型的有效输出电容。
第25页有这项陈述、但不确定这是针对大于或小于1A 的 current...please 建议输出。

Shawn
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
输出电流小于1A 时、最大有效输出电容是多少?
数据表第5页的表格显示输出电流低于1A 时、10uF 是典型的有效输出电容。
第25页有这项陈述、但不确定这是针对大于或小于1A 的 current...please 建议输出。

Shawn