This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61299:Iout (&L)的最大有效输出电容

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485740/tps61299-maximum-effective-output-capacitance-for-iout-1a

器件型号:TPS61299

工具与软件:

输出电流小于1A 时、最大有效输出电容是多少?

数据表第5页的表格显示输出电流低于1A 时、10uF 是典型的有效输出电容。

第25页有这项陈述、但不确定这是针对大于或小于1A 的 current...please 建议输出。

Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    对于小于1A 的低输出电流,请使用10uF 电容器,但不大于20uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么最大有效输出电容是20uF?

    从数据表第25页的内容(其中显示4uF 到1000uF)来看、上述表述意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    很抱歉描述的模糊。 由于升压转换器右半区为零、最大值不能为1000 μ F。 您可以使用20uF 的有效电压作为参考。 请注意、它已将特殊直流电压下的降额考虑在内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、数据表第25页提到的1000uF 电容是不正确的、是数据表中的一个错误。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1000uF 说明只是不准确的说明、我们将在将来进行修改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的