This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53119:参数验证

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487271/tps53119-parameter-validation

器件型号:TPS53119

工具与软件:

尊敬的:

此控制器的输出能力是否取决于外部 MOS 的参数? 如果工程师想看到输出能够提供多大的电流、需要看看哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    Unknown 说:
    此控制器的输出能力是否取决于外部 mos 的参数?

    有。  任何具有外部 MOSFET 的控制器的输出电流能力取决于所选的外部 MOSFET

    [报价 userid="543105" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487271/tps53119-parameter-validation ]]如果工程师想要查看输出可以提供多大的电流、需要查看哪些参数?[/QUOT]

    我很抱歉 Anna、我不确定我是否理解您的问题。

    TI 建议将 TPS53119控制器用于最大负载电流高达20A 的应用中、具体取决于其 MOSFET 驱动器的强度以及开发和发布 TPS53119时可用的 MOSFET 的 RDS_ON 和 Qgate 平衡。  自 TPS53119发布以来发布的具有更好 Rds_on x Qg 品质因数的新型 MOSFET 可能会略微提高该值、但 TPS53119提供电流的能力取决于所选的外部 MOSFET。

    选择的 MOSFET 应能够平衡 Rdson 导通损耗以及驱动器和开关转换损耗。  选择栅极电荷高于50nC 的 MOSFET 可能会对器件运行产生负面影响。

    TPS53119具有可编程的电流限制、可在低侧导通期间通过选择 RTIP 和低侧 MOSFET 上的 GND 至 SW 压降进行设置。  数据表中提供了可编程电流限制的公式。

    此外、采用 TPS53119的设计的电流处理能力可能会受到所选 MOSFET 的热功率能力的限制、包括其 RDSon、开关损耗和热功率耗散能力。

    希望这有助于回答您的问题。