工具与软件:
尊敬的 Mike:
我将根据应用手册继续进行设计 SLUA560D:"UCC28950 600W 相移全桥设计评审/应用报告(修订版 D)" 、我遇到了一些公式和计算结果似乎不一致的问题。 这些包括迄今已在相关主题中讨论过的主题、但我希望能够澄清以下几点:
问题1。 关于 SLUA560D 中的公式(11)
不应该是的分母 公式(11) 目标值 "/2" 而不是 "/4" ?
根据 公式(31) 负载 SLUSDB2B 分母是 "/2" 这将给出结果 50A . 您能否确认哪一项正确? 
问题2: 关于公式(61)
根据 公式(61) 、 VdsQE 应该是的 39V 、但在您之前提供的图表中、它显示为 19.5V .
您能解释一下如何操作 19.5V 计算的? 

问题3。 最好看到输出电容 Coss_qe_avg
在 Q2所述的图表中、 COSS_QE_avg 如所示 2262.07 pF .
我相信该值可能是使用计算得出的 公式(64) 其中 分子和分母是相反的 错误。
您能验证一下这个计算吗?
问题4。 计算误差的一些问题
当我使用应用手册中提供的参数执行自动计算时、 PBUDGET 变为负值、并出现误差。
因此、我怀疑应用手册本身或提供的 Excel 设计工具中可能存在错误。
您能否详细查看此问题? 
问题5. 关于 SYNC 引脚处理(SLUSDB2B 数据表)
负载 SLUSDB2B 有两种关于如何处理的建议 引脚16 (SYNC) 当不使用同步功能时:
- 。 第6.3.15节(同步同步同步) :
"如果不使用同步功能、则 SYNC 引脚可保持悬空、但通过10kΩ 电阻器将 SYNC 引脚连接到 GND 将减少噪声拾取和开关频率抖动。"
- 。 第7.4.1节(布局指南) :
"对于 SYNC 引脚:该引脚本质上是一个数字 I/O 端口。 如果未使用、则它既可以保持开路、也可以通过1kΩ 电阻接地。"
您能否说明一下是否可以 1kΩ 或10kΩ 可接受?
此致、
Conor