工具与软件:
你(们)好
我正在阅读这篇文章 https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTB25 、并且对如何正确测量纹波有疑问。 如果我使用同轴电缆、将其连接到示波器的50 Ω 终端。 但是、50欧姆终端的最大 RMS 电压为5V。 如果要测量24V 直流信号的纹波、需要阻隔直流分量。 该示例是否使用直流块 BNC 连接器来实现此目的?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
我正在阅读这篇文章 https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTB25 、并且对如何正确测量纹波有疑问。 如果我使用同轴电缆、将其连接到示波器的50 Ω 终端。 但是、50欧姆终端的最大 RMS 电压为5V。 如果要测量24V 直流信号的纹波、需要阻隔直流分量。 该示例是否使用直流块 BNC 连接器来实现此目的?


有关测量24V 直流信号的交流含量的问题与 TPS40304EVM-353有何关系?
在工程师对工程师论坛上创建问题时、您在问题中确定的产品有助于将问题引导给支持该问题的最佳团队。 如果确定一个不相关的产品、例如用于20V 最大输入电压器件的12V 输入评估模块(有关测量24V 输出电压的问题)、可能会将您的问题转给错误的组并延迟响应。
始终确保使用与问题相关的 TI 器件为您的问题添加标签。
Unknown 说:示例是否使用直流块 BNC 连接器来实现?
否、此示例是在1.5V 输出电压下测量交流纹波、因此无需直流块。
该示例跳过了以下事实、即使用1:1 50Ω 阻抗终端设置的示波器需要50Ω 源阻抗、并且将 BNC 连接器上检测到的电压加倍、因此示例中显示的7mV 纹波实际上仅为3.5mV、因为中心线直接连接到输出电压并且未使用50Ω 串联电阻。
[报价 userid="540920" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487626/tps40304evm-353-ripple-measurement "]如果要测量24V 直流信号的纹波、我需要阻断直流分量。是的、要测量24V 直流信号上的交流纹波、您需要阻断直流。
您可以通过添加一个陶瓷电容器、以及驱动同轴电缆中心导体的50Ω 系列源极电阻、根据直流抑制带宽和高通滤波器的100Ω 负载电阻确定电容器的大小来构建自己的电路。
例如、如果您需要10kHz 的3dB 高通带宽、而这对于在高于30kHz 的频率或高于100kHz 的相位下测量交流纹波很有用
Climping = 1/(2 x PI x 100Ω x 10kHz)= 160pF
与频率成反比。 1kHz 时为1.6nF、100kHz 时为16pF
对于24Vdc 阻断、我建议使用50V 或额定值更高的电容器、并检查直流偏置降额、以确保它具有足够的电容来实现所需的较低频带宽(电容器上具有24V 直流电压)。 此外、请注意感应侧比直流阻断更快的瞬变、以避免在示波器上施加大于5V 的瞬态。
或者、您也可以购买直流块/高通 BNC 连接器、但应仔细检查阻抗(50Ω)、通带频率以及直流额定值。 还有75Ω 直流阻断 BNC 连接器、以及许多通带高于10MHz 的直流阻断 BNC 连接器、这对于测量开关模式电源上的纹波电压没有多大用处。
我提到 TPS40304EVM-353是因为我需要在主题中添加器件型号。
您说100欧姆是因为同轴电缆上的50欧姆是和示波器上的50欧姆是吗? 这是一个很好的解释。
此外、请注意感应端的瞬变比直流阻断更快、以避免在示波器上应用>5V 的瞬变。
好的、当我测量高电压时、可能需要使用接地弹簧。 感谢您的回答。 我没有考虑这一点
还有75Ω 直流阻断 BNC 连接器以及许多通带高于10MHz 的直流阻断 BNC 连接器、这对于测量开关模式电源上的纹波电压没有多大用处。
是的、大多数都适用于射频、因此我要过滤电源的高频噪声。
那么、您在需要监控24V 直流电压交流纹波的应用中使用什么 TI 部件?
您说100欧是因为同轴电缆50欧姆、示波器右50欧姆? 这是一个很好的解释。 [报价]不可以、在被检测点和同轴电缆末端之间有一个50Ω 串联电阻、在示波器中还有一个50Ω 端接电阻、因此串联电容"看到"了一个100Ω 接地电阻。 电缆阻抗匹配使得当电缆另一端的输出通过50Ω 端接至接地时、电缆的输入"看起来"像一个50Ω 接地电阻
[/quote][/quote]好的、我在测量高电压时可能需要使用接地弹簧。 感谢您的回答。 我没有考虑到它[/报价]如果您可以控制24V 的压摆率、使其上升和下降时间长于高通时间常数的1/3、并且不将示波器"热插拔"到24V、则这通常是可以的、但也可以选择带有接地弹簧的10:1无源探头。
[/quote]这是一个很好的解释。 [报价]很高兴能够提供帮助。