This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:UCC28711

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28711, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488054/ucc28711-ucc28711

器件型号:UCC28711
Thread 中讨论的其他器件: UCC28740

工具与软件:

您好! 我想问一个关于 SMPS 的问题。

我已经使用 UCC82711实现了宽输入电压 SMPS、从而能够在400V 至1100V 的输入电压范围内工作。 不过、由于此 IC 使用 PSR、因此我想更精确地优化输出电压。

因此、我想添加一个额外的次级 DCDC 转换器、其目标是打造一款具有48V 至24V 二级反馈的产品。 是否有用于此目的的集成式 FET 产品? 或者、如果您有任何建议或想法、请告诉我。 如果是外部 FET 类型 IC、 理想情况下、PWM IC 能够控制 GaN 就会很好。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    这个问题与 UCC28711无关。  您正在寻找具有集成 GaN FET 的48V 至24V 直流/直流转换器。  但是、我为您研究了它、并提供了以下信息/建议。

     

    我期待了解他对具有集成式 FET (48V 至24V)的直流到直流转换器的需求、而且没有任何配备集成式 GaN 的集成式 FET 的控制器专为这种降压而设计。

    https://www.ti.com/power-management/acdc-dcdc-converters/overview.html

     

     

    您可能需要考虑改用多输出反激式转换器。  下面将带您使用 UCC28740的多输出反激式设计。  您也可以使用 UCC28711执行此操作。  这使您不必在转换器中添加额外的直流到直流级。

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduea2a/tiduea2a.pdf

     

    此致、