Thread 中讨论的其他器件: UCC28740
工具与软件:
您好! 我想问一个关于 SMPS 的问题。
我已经使用 UCC82711实现了宽输入电压 SMPS、从而能够在400V 至1100V 的输入电压范围内工作。 不过、由于此 IC 使用 PSR、因此我想更精确地优化输出电压。
因此、我想添加一个额外的次级 DCDC 转换器、其目标是打造一款具有48V 至24V 二级反馈的产品。 是否有用于此目的的集成式 FET 产品? 或者、如果您有任何建议或想法、请告诉我。 如果是外部 FET 类型 IC、 理想情况下、PWM IC 能够控制 GaN 就会很好。
谢谢你。