请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28951 Thread 中讨论的其他器件:UCC28950
工具与软件:
Mike、您好!
下面是视频。
在400V 下运行时、系统看起来正常。 在600VDC 及以上电压下工作时、我会看到以下结果。 可能的原因是什么以及如何缓解?
e2e.ti.com/.../VID20250314170825.mp4
其他信息:
我有一个使用旧变压器的工作原型、其中 Vin 为600VDC - 975VDC
旧变压器详细信息:
匝数比:27、lmag:8mH
现在要求的新变压器细节是400VDC - 975VDC
匝数比:19、Lmag:4mH
其余一切都与原型板一样。