This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:随着电压升高、会出现轻微抖动或振动

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487721/ucc28951-there-is-slight-jitter-or-shakiness-with-increasing-voltage

器件型号:UCC28951
Thread 中讨论的其他器件:UCC28950

工具与软件:

Mike、您好!

下面是视频。

在400V 下运行时、系统看起来正常。 在600VDC 及以上电压下工作时、我会看到以下结果。 可能的原因是什么以及如何缓解?

e2e.ti.com/.../VID20250314170825.mp4

其他信息:  

我有一个使用旧变压器的工作原型、其中 Vin 为600VDC - 975VDC

旧变压器详细信息:

匝数比:27、lmag:8mH

现在要求的新变压器细节是400VDC - 975VDC   

匝数比:19、Lmag:4mH

其余一切都与原型板一样。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我今天没有机会去做这件事。  我将在下周尝试实现它。

     

    周末愉快!

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    这些设计中出现抖动的情况并不少见。  它通常小于200ns。

    以下链接将为您提供 UCC28950 600W 参考设计。 请注意此参考设计  

    https://www.ti.com/lit/ug/sluu421a/sluu421a.pdf

    600W 参考设计的以下部分介绍了抖动原因。  如果它小于200ns、这是正常情况。  如果该值大于200ns、则需要调整变压器次级绕组来纠正该问题。

    此致、