This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:BQ76952EVM 在 PC 上未检测到

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, EV2400, BQSTUDIO, BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470853/bq76952evm-bq76952evm-not-detecting-on-pc

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76952EV2400BQSTUDIO

工具与软件:

尊敬的先生/女士、

              我购买了 BQ76952和 EV2400接口适配器、两者都运行良好。 但是、升级到 Windows 11后、BQ Studio 中未检测到两个设备。 您能帮我确定问题吗? EVM 和接口适配器似乎不可能同时发生故障。

此致

Naveed S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveed、

    我发现前一个主题可能有所帮助: EVM 无法在 Windows 11上连接

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

              感谢您的及时回复。 我已尝试查找线程中提到的服务、但在后台或其他地方没有运行 LogitechLamparray 服务、我可以禁用该服务、但有一个名为 LGupdaterhub 的东西、

    但现在板似乎也不能在 Windows 10上工作,因为我尝试 把它连接到我的同事笔记本电脑,它不能工作。 三个 LED 仍然亮起、但当我打开 BQ Studio 时、它无法识别 EV2400、因此也不允许 I2C 通信。

    此致

    Naveed S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveed、

    您是否介意分享一下您的 bqStudio 显示的内容的整个屏幕截图?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、  

              请在连接 EVM 电路板以及设置后找到 BQ Studio 的热门屏幕截图。

    /resized-image/__size/1280x720/__key/communityserver-discussions-components-files/196/2046.Setup.jpg

    /resized-image/__size/1920x1080/__key/communityserver-discussions-components-files/196/3056.BQ-studio.png

    此致

    Naveed S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveed、

    当您尝试使用 EV2400与电路板与计算机/笔记本电脑通信时、是否也在 J15和 J18处连接了分流器?  如果如中所示连接了 USB 适配器、那么它无法工作是很奇怪的  图2-1. 用于进行基本操作的 EVM 连接   一些内容。

    此外、我从您的图像中注意到、左下角显示"没有可供此系统使用的可用适配器"。 请尝试关注此 帖子 、看看这是否也有帮助。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    否、在使用 EV2400与我的笔记本电脑通信时、我没有在 J15和 J18处连接任何分流器。 设置完全如 EVM 用户指南的图2-1所示。

    我还检查了您分享的主题中提到的3.3V 和5V 电压轨、可以在该板通过 USB 插入笔记本电脑后准确测量它们。 此外、我可以看到 HID 设备在插入时出现在"Device Manager"中、在拔下时消失。

    尽管如此、我仍然很难让它开始工作、尽管它应该很简单。

    此致

    Naveed S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveed、

    否、在使用 EV2400与我的笔记本电脑通信时、我没有在 J15和 J18上连接任何分流器

    如果您按照类似的方式连接了设置 图2-1. 用于进行基本操作的 EVM 连接 根据用户指南、您无需使用 EV2400并将分流器连接到 J15和 J18。

    如果您想使用 EV2400、则需要将这些分流器连接到电路板上的上拉电阻。 图5-10. 引脚配置原理图 显示了背靠 IC 的外部 I2C 连接的连接器。 您能否尝试在已连接分流器且不将 USB 连回到笔记本电脑的情况下使用 EV2400? EV2400应改为连接到笔记本电脑。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    我认为可能存在一些混淆、或者我之前的解释可能不清楚。 声明"J15和 J18在使用 EV2400时不连接"的含义是、当 BQ76952EVM 通过板载 USB 连接时、两个分流器都断开、而不是使用外部 EV2400。

    也就是说、我还尝试了通过外部 EV2400连接 BQ76952EVM、同时连接了两个分流器(J15和 J18)、同时将它们与 J16和 J19断开、但遗憾的是、它仍然无法正常工作。 似乎未识别 EV2400和 BQ76952上的接口适配器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveed、

    感谢您的澄清。 当您使用外部 EV2400时、REG1的读数是3.3V 吗? 如果没有、那么这就是外部 EV2400无法正常工作的原因。   

    您还可以下载最新的 bqStudio 版本(BQSTUDIO 应用软件和框架|德州仪器 TI.com)、并通过最新的固件 v0.32 (EV2400接口适配器|德州仪器 TI.com)?)检查您的 EV2400是否处于最新固件 v0.32之上 

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

              是、当我将外部 EV2400连接到 BQ76952EVM REG1时、REG1的读数为3.3V。 但是、BQ Studio 仍然无法识别 EV2400。 我已下载最新的 BQ Studio、但结果是相同的。 既不会检测到 BQ76952EVM、也不会检测到外部 EV2400。  

    我还尝试了更新 EV2400上的固件、但未用。 同样如此、因为未检测到 EV2400。  

    此致

    Naveed S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveed、

    很遗憾听到仍然没有检测到它。  

    我发现前几个线程可能会有所帮助:
    1) 1) EV2400:在 Windows 11上无法识别设备
    2) 2) 未识别 EV2400

    您能看一下这些工作/帮助吗?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

              

    尊敬的 Alexis:

    对不起的反应延迟—我休假了。 回到我们的讨论、我尝试了线程中提出的两个解决方案、但不幸的是、都没有奏效。

    最初、我无法更新 Windows 11上的 EV2400固件。 然后、我将 EV2400和 BQ76952EVM 连接到 Windows 10 PC、成功更新了固件。 但是、即使更新后、在 BQ Studio 或 Windows 10/11中也无法再检测到 EV2400和 BQ76952EVM。 此外、检查固件更新时、这两个电路板现在不再显示。

    您能就后续步骤提供建议吗?

     此致

    Naveed S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveed、

    检查 EV2400驱动程序是否显示在"Device Manager (设备管理器)"->"Ports COM (端口 COM)"中。
    如果不正确、则可能是驱动程序未正确安装、当您从 TI.com 下载可执行文件时、应自动安装这些驱动程序  

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC706

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、          

    COM 端口下似乎没有列出任何其他器件、但我在 HID 下看到一个额外的条目。 但是、该指示器仅标识为"HID-Compliant"(符合 HID 标准)、而不是"EV2400"。 我曾尝试使用之前提到的实用程序、但它仅支持 Windows 10、而且就在第一次更新 EV2400时、它停止在终端中被检测到、正如我之前在对 Alexis 的回答中提到的那样。

    我已经接近最终确定我的项目的原理图、但我仍然无法确认它是否可行、因为我无法在 EVM 上对其进行测试。 我即将使用实际的电池对 EVM 进行测试、然后 EVM 才会停止工作。 如果您能够为设计再次投入使用提供任何帮助、我将不胜感激、因为我不想在没有验证设计功能是否正常的情况下继续进行制造。

    此致

    Naveed S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveed、

    必须检测到如下所示的操作。




    您的设置看起来是什么样的? 显示您设置的图片。
    您使用的是板载 EV2400还是外部 EV2400?