请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256403 工具与软件:
您好!
我们计划将 UCC256403 IC 用于 LLC 转换器。
根据 Webench 仿真选项、不允许针对400V 进行编辑。 最大输出电压为230V。
电源设计器创建定制设计
找到下面附带的卡扣。

1.我们拥有采用 OPAMP 电路且具有 CC/CV 设计的48V/1KW 充电器解决方案。 我们计划通过更改相应的反馈组件和 LLC 变压器设计来使用该模块。
请告诉我们它是否可以用于 LLC 的400V 输出?
2.提供有关400V 输入、400V 输出1KW (如果可用)的任何应用手册或仿真。
3.提供 UCC256403 IC TINA 或 LTSPICE 模型,因为我们无法使用 Webench ,而且我们没有 SIMPLIS 工具。
此致、
Sudincarana