This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:IC 用于400V LLC 输出电压

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488381/ucc256403-ic-to-be-use-for-400v-llc-output-voltage

器件型号:UCC256403

工具与软件:

您好!

我们计划将 UCC256403 IC 用于 LLC 转换器。

根据 Webench 仿真选项、不允许针对400V 进行编辑。 最大输出电压为230V。

电源设计器创建定制设计

找到下面附带的卡扣。

1.我们拥有采用 OPAMP 电路且具有 CC/CV 设计的48V/1KW 充电器解决方案。 我们计划通过更改相应的反馈组件和 LLC 变压器设计来使用该模块。  

请告诉我们它是否可以用于 LLC 的400V 输出?

2.提供有关400V 输入、400V 输出1KW (如果可用)的任何应用手册或仿真。

3.提供 UCC256403 IC TINA 或 LTSPICE 模型,因为我们无法使用 Webench ,而且我们没有 SIMPLIS 工具。  

此致、

Sudincarana  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sudincarasana:

    请使用设计计算器来查找储罐参数。  

    这个控制器没有 SPICE 或 Tina。

    理论上、在400V 下运行时不会出现任何问题。 确保正确选择所有元件。 例如:输出整流器、输出电容器、变压器等。

    此致

    Manikanta P