工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我已使用 LM3409HV 来实现具有并联调光功能的6A LED 驱动器。请注意、测试阶段不会应用并联调光信号、因此输出电流是直流恒定的。
但是、操作错误、输出电流小于预期值。
您能给我一些关于如何纠正的建议吗?
下面是我的关键组件列表:
默认参数
- VIN = 48V
- VOUT = 37.9Vrms
- Io= 6A
- Fsw= 350kHz
关键组件:
- COFF = 470pF
- ROFF1 (连接到 Vout)= 82kR
- ROFF2 (连接到 Vin)= 5MR
- L= 47uH
- RSNS = 34mR
- Cin = 2.2uF x6
- RUV2 = 42.2kR
- RUV1 = 1.6kR
测试结果:
输出电流由电流钳位进行测量、该值仅为4.7A。
测量的波形为二极管电压 VDS。 从下面所示的测量波形中、我们可以看到开关是不连续的。 它混合了低频和高频。 它们的底部不是350kHz 的默认频率。
我们可以看到低频为29.94kH
我们可以看到、高频率约为680.2kHz-755.9kHz
测得的输出电压波形如下图:
频率为39.34kHz、电压为37.2Vrms、44.2Vmax。
谢谢!
Sean