This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:错误操作(开关信号)和输出电流

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483281/lm3409hv-wrong-operation-switching-signal-and-output-current

器件型号:LM3409HV

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我已使用 LM3409HV 来实现具有并联调光功能的6A LED 驱动器。请注意、测试阶段不会应用并联调光信号、因此输出电流是直流恒定的。

但是、操作错误、输出电流小于预期值。

您能给我一些关于如何纠正的建议吗?

下面是我的关键组件列表:

默认参数

  • VIN = 48V
  • VOUT = 37.9Vrms
  • Io= 6A
  • Fsw= 350kHz

关键组件:

  • COFF = 470pF
  • ROFF1 (连接到 Vout)= 82kR
  • ROFF2 (连接到 Vin)= 5MR
  •  L= 47uH
  • RSNS = 34mR
  • Cin = 2.2uF x6
  • RUV2 = 42.2kR
  • RUV1 = 1.6kR

测试结果:

输出电流由电流钳位进行测量、该值仅为4.7A。  

测量的波形为二极管电压 VDS。 从下面所示的测量波形中、我们可以看到开关是不连续的。 它混合了低频和高频。 它们的底部不是350kHz 的默认频率。

  

我们可以看到低频为29.94kH

我们可以看到、高频率约为680.2kHz-755.9kHz

测得的输出电压波形如下图:

频率为39.34kHz、电压为37.2Vrms、44.2Vmax。

谢谢!

Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    您能否先分享一下原理图? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许先生、您好!

    我已经再次上传了原理图。 请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    您能否提供 COFF 和 IL 的波形? 另请将 VSW、IL、COFF 和 Vout 放在同一图中、谢谢!

    请注意、有最低电感器电流纹波要求、请检查您设计的电感器纹波电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailee:

    感谢您的答复。 我在同一屏幕中测量了一些波形。 请参阅以下内容:

    顶部、通道1、黄色:Vsw

    中间、通道2、蓝色:VO (VLED+)

    Bottom、CH3、PUEPLE:COFF  

    从下面的波形中可以看到、COFF 类似于锯齿波、开关仅在 COFF 不为零时起作用。 时间长度为7.36us。

    从下面的测量波形可以看出、开关频率约为 704.2kHz、占空比非常高(>85%)

    根据以下测量的波形、低频混合到开关频率、大约为22kHz。 因此、开关在该频率下会间歇性地工作。

    感谢您的评分 欢迎任何意见或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    您是否有任何波形来显示系统内的电流纹波?

     ΔiL 您的原理图和计算结果、Δ I PP-min < 24mV/Rsns、请确保最小纹波电感器电流满足要求、在本例中、请尝试使用较小的电感器(如22uH)、然后再次进行测试。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailee:

    感谢您的反馈。

    我在下面列出了参数并重新进行了计算。

    参数:

    • VIN = 48V、
    • VOUT = 40.8V
    • Iled=6A
    • Fsw=350kHz
    • COFF = 470pF
    • ROFF=20k
    • RSNS = 34mR (对于 ILED、裕度高达7.2A)

    计算结果:

    • L、min = 15.43uH

    选择15uH

    • ΔiL μ V、pp=0.82A
    • ΔiL μ V、pp、min = 0.71A

    选择22uH

    • ΔiL μ A、pp=0.56A
    • ΔiL μ V、pp、min = 0.71A

    我会尝试15uH 和22uH 来查看哪一个更好。 但可能需要几天时间才能等待新的电感器。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sean、如果有任何更新、请随时告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailee:

    我已收到15µH 和22µH 电感器样片、并使用15µH 电感器测试了 LED 驱动器性能。

    遗憾的是、测试结果仍然不正确。 LED 电路板可以打开、LED 驱动器不会产生噪声。 但是、控制信号仍然是不连续的。

    我已经将 ROFF 替换为不同的值、这样也改变了开关频率。 请参阅以下内容:

    ROFF=20k、  

    VDS

    VO

    V、COFF

    ROFF = 52.1k、

    VDS

    VO

    VCOFF

    ROFF=82.5k

    VDS

    VO



    VCOFF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    您能否提供电感器电流的测试波形? 看到该行为将非常有帮助、请将示波器的多通道波形放在同一张图中。 请提供您使用的电感器的器件型号。 谢谢!