请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28250 Thread 中讨论的其他器件:UCC25600、
工具与软件:
我正在着手一个新项目、其中包括设计一个目标额定功率大约200W、具有 AC RMS 输入和12V/5V DC 输出的全桥 LLC 谐振转换器。 我们正在探索 TI 的解决方案、希望获得有关可支持我们的开发的可用评估模块(EVM)、参考设计、应用手册或设计资源的任何指导。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.