This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28250:全桥 LLC 转换器设计中应该使用 UCC28250吗

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, UCC28250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488044/ucc28250-shall-i-use-ucc28250-for-full-bridge-llc-converter-design

器件型号:UCC28250
Thread 中讨论的其他器件:UCC25600

工具与软件:

我正在着手一个新项目、其中包括设计一个目标额定功率大约200W、具有 AC RMS 输入和12V/5V DC 输出的全桥 LLC 谐振转换器。 我们正在探索 TI 的解决方案、希望获得有关可支持我们的开发的可用评估模块(EVM)、参考设计、应用手册或设计资源的任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC25600是 LLC 谐振转换器的控制器。 您可以使用此 UCC25600。  

    UCC28250不适用于 LLC。