This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:对 Power Seq

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475106/ucd90160a-program-the-power-seq

器件型号:UCD90160A

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我需要您的帮助以了解对 Power Seq 进行编程的步骤。 通过 JTAG 端口、

我从数据表中看到这是可能的、但我找不到建议的工具来执行该操作、

您能否说明推荐使用的工具的步骤和建议?

 

非常感谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们不建议使用 JTAG 进行编程、我们建议使用 I2C/PMBus。

    JTAG 仅供内部使用、不建议用于任何其他用途。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、  

    由于我们的方案有一点问题、如果能够通过 JTAG 进行初始编程、将会非常有帮助。  

    安装 IC 后是否可立即通过 JTAG 进行一次性烧录?  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们不支持 JTAG、客户必须使用 I2C/PMBus。

    您的意思是它们 PCB 上没有填充 i2c 接口?
    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、  

    是的、但打开。在序列发生器应开始工作后、控制器将唤醒...  

    那么问题是、我们如何在控制器仍处于睡眠状态时烧写器件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我是说外部 I2C 主机、而不是板载 I2C。  

    只要 PCB 具有可与外部通信的 I2C 接口即可。 有一个解决方案。  

    例如 ICT 测试仪。

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、  

    请参阅以下与连接到 TI 电源序列发生器的 I2C 总线相关的 BD:

    请注意、TI PS 处于活动状态的3.3V 电源轨上、并且仅在电源序列之后。 已配置=>那么所有其他器件都通电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请勿使用 MPSoC 对 UCD 进行编程。 请参阅我的以下建议。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你好,我想我能明白。"  

    您认为我们可以在这个主题上进行一次简短的通话吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    此连接器是否有用? 这可用于外部 I2C 主机与 UCD 通信、以便它们不需要考虑板载 I2C /控制器。

    如果您仍有问题、请与我联系。  

    此致

    Yihe