This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD13380F3:我可以操作此 FET 的最大频率信号是多少?

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD13380F3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487739/csd13380f3-what-is-the-maximum-frequency-signal-i-can-operate-this-fet

器件型号:CSD13380F3

工具与软件:

我正在尝试找到一个 N 沟道 MOSFET、可以与 USB2.0 DP/DN 的数据线串联使用。  

基本上、当没有 VBUS 时、我需要在主机和器件之间物理断开 DP/DN。

有人能判断  CSD13380F3是否适合500Mbps 速度吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Atharva、

    感谢您关注 TI FET。 CSD13380F3针对负载开关和一般开关应用进行了优化。 它尚未在高频率下进行开关测试、因此我们没有任何数据。 它是一个低栅极电荷 FET、但典型的内部栅极电阻为16Ω、这限制了它的开关速度。 即使是我们针对高频开关模式电源应用进行了优化的 FET、也会限制在几 MHz 的开关频率。 我不相信我们有任何分立式 FET 会在如此高的频率下开关。 TI 拥有许多可能实现这一目标的 USB IC。 我可以将此线程重新分配给 USB 应用程序团队、看看他们是否可以为您提供帮助。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    我认为我没有正确呈现我的应用。

    我不在500MHz 中查找栅极开关。 我将使门保持饱和状态。 然后、我要通过另一侧的 FET 发送500MHz 信号。 当没有栅极电压时、我需要在 FET 的两侧(漏极和源极)之间物理断开连接。  

    我确保 VGS 始终保持饱和状态。 我需要确保我可以在另一侧传输高速数据

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Altharva:

    感谢您的澄清。 由于无需在500MHz 处进行开关、因此这可能起作用。 请记住、必须将栅极驱动至高于最大漏极电压至少1.8V。 这是 VGS 的最小值、其中数据表中指定了 RDS (on)。 我建议仿真您的电路实现、以确定通过 FET 的信号的保真度。 请告诉我、我是否可以提供进一步的帮助。

    谢谢!

    John