This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:隔离式直流/直流转换器

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487496/lm5156-isolated-dc-dc-converter

器件型号:LM5156

工具与软件:

您好!

我目前正在设计一款具有以下规格的隔离式 DC-DC 转换器:

  • 输入电压: 22-36V
  • 输出电压: 20-200V
  • 输出功率: 600瓦

我将考虑在此应用中使用反激式转换器。

您认为 LM5156是适合该设计的选择吗?

此外、您是否会推荐任何替代拓扑或微控制器?

感谢您的宝贵意见!

此致、

Francesco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francesco、

    对于隔离式反激拓扑、LM5156确实应该是最佳建议。
    不过、我担心高功率级别要求。

    反激式转换器非常适合高达50W 甚至100W 的低功耗应用、但在600W 时、额定电流将变得更高、从而在次级侧的二极管上产生强大的损耗。
    输出电压范围也相当大、这使得找到良好的补偿更具挑战性。

    您是否可以指定以下内容:
    -需要隔离吗?
    -需要多少个输出轨?
    -在整个输出电压范围(20-200V)内是否需要600W 输出功率?

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    转换器需要完全隔离、并且它必须在整个输出范围内保持所需的输出功率。

    此外、转换器应该只生成一个输出电压。

    您会推荐任何替代拓扑吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francesco、

    感谢您的反馈。
    恐怕反激式拓扑无法支持这些要求。
    我内部讨论了替代拓扑。

    LLC 拓扑或推挽可能是这些额定功率的首选选项。
    遗憾的是、我对于这些设计和最佳配套器件几乎没有经验。

    作为一个良好的起点、我建议查看 UCC28951。
    这是一个相移全桥控制器。
    我不知道应该将您转发给谁是最佳工程师、因此您可以打开标题中带有 UCC 控制器的新主题、自动将您分配给正确的人员。

    如果您 无法在此控制器中找到合适的解决方案、请随时与我联系。

    此致、
    Niklas