工具与软件:
您好!
我目前正在设计一款具有以下规格的隔离式 DC-DC 转换器:
- 输入电压: 22-36V
- 输出电压: 20-200V
- 输出功率: 600瓦
我将考虑在此应用中使用反激式转换器。
您认为 LM5156是适合该设计的选择吗?
此外、您是否会推荐任何替代拓扑或微控制器?
感谢您的宝贵意见!
此致、
Francesco
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Francesco、
对于隔离式反激拓扑、LM5156确实应该是最佳建议。
不过、我担心高功率级别要求。
反激式转换器非常适合高达50W 甚至100W 的低功耗应用、但在600W 时、额定电流将变得更高、从而在次级侧的二极管上产生强大的损耗。
输出电压范围也相当大、这使得找到良好的补偿更具挑战性。
您是否可以指定以下内容:
-需要隔离吗?
-需要多少个输出轨?
-在整个输出电压范围(20-200V)内是否需要600W 输出功率?
谢谢、此致、
Niklas
您好、Francesco、
感谢您的反馈。
恐怕反激式拓扑无法支持这些要求。
我内部讨论了替代拓扑。
LLC 拓扑或推挽可能是这些额定功率的首选选项。
遗憾的是、我对于这些设计和最佳配套器件几乎没有经验。
作为一个良好的起点、我建议查看 UCC28951。
这是一个相移全桥控制器。
我不知道应该将您转发给谁是最佳工程师、因此您可以打开标题中带有 UCC 控制器的新主题、自动将您分配给正确的人员。
如果您 无法在此控制器中找到合适的解决方案、请随时与我联系。
此致、
Niklas