This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149-Q1EVM-400:有关启动波形的查询

Guru**** 2390660 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488310/lm5149-q1evm-400-inquiry-about-start-up-waveform

器件型号:LM5149-Q1EVM-400
Thread 中讨论的其他器件:LM5149-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我将测试 LM5149-Q1 EVM、想检查启动操作并进行实验室测试。

[VIN=24V、Vout=12V、Iout=4A、Fsw=400Hz]

根据测试结果、Vin 先增大后再略微减小、而 Vout 和 Iout 展现出重复的上升波形和下降波形。

我认为 UVLO 功能可能已激活、我想了解原因。

非常感谢您的建议。

谢谢!

此致、

Jamie LEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jamie:

    似乎电源不能提供所需的功率。 您具体在哪里测量 Vin?  

    您能否检查电源是否未达到电流限值?  

    您是否还可以使用较低的输出电流(例如0.5A)重复此测试、并检查是否出现类似的行为?  

    谢谢!

    此致、

    Taru