请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5149-Q1EVM-400 Thread 中讨论的其他器件:LM5149-Q1
工具与软件:
尊敬的专家:
我将测试 LM5149-Q1 EVM、想检查启动操作并进行实验室测试。
[VIN=24V、Vout=12V、Iout=4A、Fsw=400Hz]

根据测试结果、Vin 先增大后再略微减小、而 Vout 和 Iout 展现出重复的上升波形和下降波形。
我认为 UVLO 功能可能已激活、我想了解原因。
非常感谢您的建议。
谢谢!
此致、
Jamie LEE