工具与软件:
您好!
我们将审查生产中使用 TPS61181A 的电路板。
在此版本中、我们希望用户能够通过微控制器设置 LED 电流、因此我们想知道最佳选择是数字电阻器、DAC 或类似工具。
如果这不可行、是否可以放置3个不同的电阻并通过 MOSFET 将其连接到 GND (由微控制器激活)?
解决此问题的最佳方法是什么?
此致
Jose
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Patrick、您好!
请您回答。
我将尝试描述我们想要什么、以便您可以为最佳解决方案提供建议。
该板允许连接不同的 LED 模块、所以我们要连接的是 LED 模块、然后打开该板的电源。
之后、启动装置开始工作并与 PC 进行通信、其中我们有专有的 Windows 软件、可用于配置整个电路板。
我们现在还需要配置 ISET 电流、具体取决于所使用的 LED 模块。
关于您的问题:
如果我们所要做的就是更改 EN 引脚的状态、设置高电平->低电平->高电平序列、那么我们很容易、因为设置电流 ISET 后可以执行此操作。
如果我们确实需要为 TPS61181A 施加硬电源、可以通过让 TPS61181A 断电->上电、设计一个电路来控制在 TPS61181A 输入端使用的 P MOSFET。 在定义 ISET 后、上拉电阻可以控制该电路对 TPS61181A 进行硬加电。
最后、还有另一种选择、就是将整个电路板的电源设置为"Power Off"->"Power On"、我们认为这不是很好的解决方案。
这样、我们就能以最少的元件数量、PCB 面积和成本找到最佳的解决方案。
我们期待您的意见和建议。
此致
Jose