This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61181A:TPS61181A - ISET 引脚

Guru**** 2815155 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61181A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483022/tps61181a-tps61181a---iset-pin

器件型号:TPS61181A

工具与软件:

您好!

我们将审查生产中使用 TPS61181A 的电路板。

在此版本中、我们希望用户能够通过微控制器设置 LED 电流、因此我们想知道最佳选择是数字电阻器、DAC 或类似工具。

如果这不可行、是否可以放置3个不同的电阻并通过 MOSFET 将其连接到 GND (由微控制器激活)

解决此问题的最佳方法是什么?

此致

Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    首先、我想知道何时需要调节 ISET 电阻? 它是在 IC 上电之前还是之后进行调节?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    请您回答。

    我将尝试描述我们想要什么、以便您可以为最佳解决方案提供建议。

    该板允许连接不同的 LED 模块、所以我们要连接的是 LED 模块、然后打开该板的电源。

    之后、启动装置开始工作并与 PC 进行通信、其中我们有专有的 Windows 软件、可用于配置整个电路板。

    我们现在还需要配置 ISET 电流、具体取决于所使用的 LED 模块。

    关于您的问题:

    如果我们所要做的就是更改 EN 引脚的状态、设置高电平->低电平->高电平序列、那么我们很容易、因为设置电流 ISET 后可以执行此操作。

    如果我们确实需要为 TPS61181A 施加硬电源、可以通过让 TPS61181A 断电->上电、设计一个电路来控制在 TPS61181A 输入端使用的 P MOSFET。 在定义 ISET 后、上拉电阻可以控制该电路对 TPS61181A 进行硬加电。

    最后、还有另一种选择、就是将整个电路板的电源设置为"Power Off"->"Power On"、我们认为这不是很好的解决方案。

    这样、我们就能以最少的元件数量、PCB 面积和成本找到最佳的解决方案。

    我们期待您的意见和建议。

    此致

    Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    即使在 TPS61181A 正常工作的情况下、也可以调节 ISET 电阻器、但 LED 电流将有一些时间反射到所需的目标电流。 这样您或许会观察到亮度变化过程。 这是否可以接受?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好。

    您的建议适合我们的应用、因为 ISET 配置在最终的组装阶段完成、同时仍然在工厂中。

    您有什么建议以简单的方式设置 ISET 且成本不高?

    此致

    Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    似乎您需要3个 LED 总电流、对吧? 您可以使用3个电阻器和2个晶体管/MOSFET 来实现该目的。 3个电阻器中的一个直接连接到 ISET 引脚和 GND、其他2个电阻器可以与每个晶体管串联、并与电阻器1并联。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的建议、因为我们已经对其进行了评估。

    它确实解决了当前问题、但如果我们稍后要使用新的 LED 模块、则这可能不够灵活。

    您认为是否有可能使用数字电位器、DAC 或其他解决方案、以便在未来灵活地配置 ISET 电流?

    此致

    Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    我以前没有看到将数字电位器用作 ISET 电阻器、但理论上这是一种方法。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    没有什么比做测试更好的了。

    我们可以假设 ISET 引脚上的电压没有上升到1.253V 以上、最大电流为25uA 吗?
    这些是我们找到的唯一针对 ISET 引脚的规格。

    此致、

    Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    有。 如果您可以进行测试、效果会更好。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    您能否确认​​我们在上一条消息中提到的值是正确的?

    此致

    Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    您可以考虑  ISET 引脚电压不上升到1.253V 以上、最大电流为31uA (30mA、KISET=970)

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Patrick、您好!

    我很感谢提供的信息、这些信息在测试过程中对我们非常有用。

    此致

    Jose