This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:隔离型反激式问题

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22764

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482416/lm5156h-isolated-flyback-problem

器件型号:LM5156H
主题中讨论的其他器件:PMP22764

工具与软件:

您好!

我设计了一种隔离型反激式电路、提供12V 电压并输出56V/V 600mA。

我使用 PMP22764作为参考设计、并对其进行了修改。

原理图:

e2e.ti.com/.../Flyback_5F00_Sch_5F00_040325.pdf

Moritz 已对原理图进行了审核。

变压器数据表:

e2e.ti.com/.../APPS_5F00_AE_2D00_SFD20045_5F00_B.pdf

我有一个问题、在没有负载的情况下输出仅为10.5V。

到目前为止、我测量了:

偏置=~ 12.1V

EN/UVLO =~ 1.8V

VCC =~ 7V

我已经测量了 D22的电压、发现它为4.7V、而不是预期的5.1V (我认为我需要使 R75更小以获得更高的电流)。

请指导我进行调试。 您需要哪些信息/图表/测量?

谢谢!

Matan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matan:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能进行测试来测量以下波形吗

    1.输入电压  

    2.输出电压

    3. COMP 引脚信号

    4.开关节点电压  

    请同时附上您在设计中使用的快速入门计算器值。

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    这是计算器 Excel 电子表格:

    e2e.ti.com/.../LM5155_5F00_56_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_050325.xlsx

    我将尽快执行测量并更新。

    谢谢!

    Matan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matan:

    感谢您分享 Excel 计算器。

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    示波器热:

    CH1 -黄色- VOUT (在二极管之后)

    CH2 -绿色- VIN

    CH3 -洋红色- COMP 引脚

    CH4 -蓝色-开关节点

    谢谢!

    Matan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matan:

    感谢显示示波器图。 我已经看完了。  

    结果表明 COMP 引脚处于其最大钳位电压>2.5V 并需要高占空比、但开关节点电压表明 FET 的导通时间非常短。 这意味着转换器在每次开启时间都达到峰值电流限制并关闭 FET。 由于存在电流限制、占空比非常低。  

    为了调查电流限制、我请您向我发送 CS 信号的示波器图。

    为了测量 CS 信号、我建议您将示波器设置为20mV/div、并使用小接地环路测量 CS 信号。 如果可能、请尝试使用萤火虫探头 https://www.pmk.de/en/firefly 进行测量。  

    请分享设计中所用变压器的饱和电流值。  

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    我请求了饱和电流值、当我拥有它们时将共享这些值。

    示波图:

    黄色通道是 CS 引脚。

    不幸的是,我没有消防探头。 我已经使用 GND 弹簧进行了测量。

    谢谢!

    Matan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    问题迎刃而解。 装配了错误的感测电阻值- 14m Ω、而不是12m Ω。

    现在一切都按预期正常运行。

    感谢您的支持。

    Matan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    所以似乎毕竟存在问题。 尽管我能够在输出端测量56V、但在对其进行更多测试后、同样在没有负载的情况下也会出现问题。  在加载和空载时也会发生此问题。

    我来分享一些示波器图:

    Ch1 (黄色)=开关节点

    Ch2 (绿色)=输出

    CH3 (蓝色)= COMP 引脚

    CH4 (洋红色)= FET 的栅极

    (a)在下图中、可以看出频率如预期的那样大约为250kHz。 栅极为~8V。 COMP 引脚上有一些过冲和下冲、但总体而言、我认为是合理的。

    (B)放大打开闸门。

    (c)在此图中、缺少导通周期。 如以下各图所示、为了更精确、栅极电压已开通、但由于某种原因立即变为零伏。 出现这些情况时的 COMP 尖峰 似乎更大。

    (C)快速放大栅极关断事件。

    (D)和更多放大。 栅极打开但几乎立即关闭。

    该线程中已提供了原理图和快速入门计算器。

    请提供建议。

    谢谢!

    Matan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matan:

    您能否将 CS 信号附加到这些示波器图上?

    我认为该器件因为峰值电流限制器而关闭。

    您在上一条 CS 信号消息中附加的示波器图显示 CS 引脚正在达到峰值电流限制阈值。

    请准备好示波器图以及 CS、SW 节点、Comp 和 GATE 信号。  

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    请参阅以下示波器图:

    和常规周期:

    谢谢!

    Matan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matan:

    您能否指定每个示波器图用例的负载电流?

    此致、

    Hassan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    所有示波器图 之间的空载 .

    谢谢!

    Matan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matan:

    感谢您的反馈。
    哈桑不在办公室,所以我会接管的同时。

    对我来说、某些感应信号可能具有噪声、这可能会导致意外触发过流保护。
    对于额外的检查、我建议增加 CS 引脚上的滤波器。 这可以减少引脚上的噪声并可能解决问题。 (例如将 R2增加到1k Ω)

    如果没有更改、我会尽可能查看布局。 (如果我理解正确、Moritz 仅审阅了原理图)

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    我将 R2更改为1K Ω、将 C63更改为1nF。 它似乎解决了问题。

    我仍在测试。

    谢谢!

    Matan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matan:

    感谢您的更新和好消息。
    如果测试中出现任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Niklas