This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92520-Q1:有关 OC 的问题。

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484624/tps92520-q1-issue-about-oc

器件型号:TPS92520-Q1

工具与软件:

大家好、TI 支持团队

我遇到了有关 OC 的问题。

我的设置是:TPS92520    通过 TPS92662为驻车灯提供264mA 电流,TPS92662提供8%的占空比。

当断开驻车灯时、OC 波形 很奇怪、与数据表中给出的波形不一样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该是由于断开时抖动造成的。 您可以忽略它。 或者、您可以在输出电压和 驻车灯之间切换、如下所示、以减少断开时的抖动。  示例如下所示  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、小光

    我们在测试时用开关来断开负载、但我真的很困惑、为什么 在断开负载时电压不能达到 VIN、VIN 是50V、驻车电压大约为5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我感到困惑。 您测试的是停止电压、不是 CSNx 电压吗?  

    您能否分享原理图、并告诉我您如何进行测试以及波形的测试点?