请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92520-Q1 工具与软件:
大家好、TI 支持团队
我遇到了有关 OC 的问题。
我的设置是:TPS92520 通过 TPS92662为驻车灯提供264mA 电流,TPS92662提供8%的占空比。
当断开驻车灯时、OC 波形 很奇怪、与数据表中给出的波形不一样


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、TI 支持团队
我遇到了有关 OC 的问题。
我的设置是:TPS92520 通过 TPS92662为驻车灯提供264mA 电流,TPS92662提供8%的占空比。
当断开驻车灯时、OC 波形 很奇怪、与数据表中给出的波形不一样