请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3410-Q1 Thread 中讨论的其他器件: LM3410
工具与软件:
您好!
我的客户正在寻找支持以下条件的汽车 LED 驱动器 IC。
- AEC-Q100 LED 驱动器
-输入电压:3V、VOUT:18~24V (LED 9EA)
- Iq :< 1mA (目标)
他们查看了 LM3410-Q1、但其具有高 IQ、
请推荐符合客户要求的 IQ 最低的产品。
谢谢你。
JH