This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410-Q1:针对汽车应用的 LED 驱动器建议

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410-Q1, LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487253/lm3410-q1-led-driver-recommendation-for-automotive-applicaiton

器件型号:LM3410-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM3410

工具与软件:

您好!

我的客户正在寻找支持以下条件的汽车 LED 驱动器 IC。

 - AEC-Q100 LED 驱动器

 -输入电压:3V、VOUT:18~24V (LED 9EA)

 - Iq :< 1mA (目标)

他们查看了 LM3410-Q1、但其具有高 IQ、

请推荐符合客户要求的 IQ 最低的产品。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:  

    客户期望使用哪种模式的 IQ? 如果关断、那么 LM3410的典型流耗只有80nA。  如果进行开关、该器件需要以525K 或1.6m Hz 的频率驱动内部 FET、静态电流会有点大。    对于 LM3410或任何其他升压器件、在开关模式下很难让 IQ < 1mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoguang:

    感谢您的答复。

    LM340-Q1是否是在不同汽车产品的开关模式下支持最低 IQ 的产品?

    您能否推荐一款支持客户使用条件且在开关模式下具有最低 Iq 的产品?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从我这边看、就是这样。 您可以查看其他产品线产品、如 TPS611xx 系列