This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-2:查询 lm5050-2

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481254/lm5050-2-query-for-lm5050-2

器件型号:LM5050-2

工具与软件:

你(们)好

客户发现、在上电阶段、由于5050 - 2导通、输出电压会下降、导致输出电压不会单调上升。

您是否曾看到过此类问题、以及我们如何处理此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    请帮助提供以下信号。

    VIN、VO、VGATE、VGATE-VIN

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiven

    客户发现此问题的原因是当他们关闭 PSU 时、Vgs 的电压无法完全放电。 因此、当电源再次接通时、Oring MOS 处于导通状态、然后进入关断状态、这会导致输出电压明显突然变化。

    客户在栅源极上添加1兆欧电阻器后、关闭电源时 Vgs 电压可以放电至0。 但是、这将导致输出 Vgs 的最大电压无法达到初始电压电平。
    因此、客户想要了解:
    1.什么情况 LM5050-2无法放电至0伏 Vgs?
    2.为什么 Vgs 电平(16V)不能达到原来的电压电平(24V)?