This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:Bq25895是否足够满足我的简单电池充电和 DPPM 要求?

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484402/bq25895-bq25895-overkill-for-my-simple-battery-charge-and-dppm-requirement

器件型号:BQ25895
Thread 中讨论的其他器件: BQ25606

工具与软件:

尊敬的 TI:

我的便携式 WiFi 扩展器项目具有以下要求。  

1.系统由3.7V Lipo 1800mA 电池供电,该电池应使用 USB 输入进行充电。

2.电池电压和 USB 电压应该降低到3.3V 并且应该提供给我的系统(不会超过700mA)

不想使用 I2C 来控制 BQ25895。 我只想将其配置为默认为为为电池充电、然后使用电源路径功能将输出从电池无缝切换到 USB。 是否可以将 IC 配置为在不进行任何软件配置的情况下执行此操作、我需要即插即用解决方案?

4.您是否建议将 IC 配置为在 USB 和电池都存在时生成3.3V 电压来为我的整个负载供电? 或者我应该将来自电池的3.7V 电压提升至5V、并且使用外部 LDO 来进一步将这个升压的5V 电压降至3.3V 吗? 我想知道您的 IC 是否能够直接调节 USB/3.7V 电池电压(即使在电池电压降至大约3.4V 时也是如此)。

5.我想知道我的负载是否应该被连接到 PMID 引脚? 或 SYS 引脚、我认为是 PMID、但仍需要进行交叉检查

6.如果我的 IC 必须进行软件配置、那么您能否向我推荐一些更适合即插即用解决方案的其他器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kowshik:

    感谢您的咨询。

    对于您的应用、具有电源路径的独立(电阻器可配置)充电器是最简单的解决方案。  BQ25606本质上是 BQ25895的独立版本、因此它可能非常合适。

    我建议使用外部直流/直流转换器将下游元件调节到3.3V。 当连接了输入源时、BQ25895会根据 VBAT 高于或低于 VSYS (min)来调节 SYS。  数据表的第8.2.6.1节提供了更多详细信息、下文列出了第7.5节中的相关表。

    系统负载通常会连接到 SYS、但 BQ25895也可以从电池升压到 PMID、这通常用于为便携式设备充电。

    如有任何问题、请告诉我。 我很乐意提供帮助。

    此致、

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    非常感谢您的回复以及建议的其他部件号。 现在有几个问题

    在  BQ25606中、我是否应该将负载连接到 SYS 引脚? 如果有、那么当不存在 USB 时 SYS 引脚的电压会是多少? 它是否直接是 BAT 的电压?

    2.在 BQ25895中、如何配置在 PMID 引脚处获得的电压? 如果我希望 PMID 引脚输出恒定的5V 电压(与电源无关)、该怎么办? 应该使用 I2C 来配置该引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kowshik:

    1.是的、您的负载应连接到 SYS 引脚。 当不存在 USB 输入时、SYS 将通过 BATFET (Q4)连接到 BAT、而 SYS 和 BAT 之间的电压差是 BATFET 的 VDS。

    2.可以、升压模式下的 PMID 电压可通过 I2C 进行配置。 默认情况下、OTG_CONFIG 位= 1 (OTG 启用)、BOOSTV 位设置为1001 (PMID = 5.126V)。 如果 OTG 引脚为高电平、OTG_CONFIG 位= 1并且在 VBUS 上未检测到输入源、则启用升压模式。 BQ25895数据表的第8.2.5节提供了更多详细信息。 因此、无需通过 I2C 写入器件寄存器即可从电池将5V 电压升压至 PMID。

    此致、

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alec、

    最后一个问题、我们是否在 BQ25606中有升压选项? 我相信这是不对的? 您是否有任何配备带 DPPM 的独立电池充电器、升压转换器且无需主机接口的器件? 如果没有选择、我将尝试使用 BQ25895。

    另外、您能否向我介绍一些资源、以便我了解 OTG 功能的用途? 它与升压转换器功能有何关系? OTG 难道不是一种连接外部 USB 设备的简单方法吗?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kowshik:

    BQ25606可以从 BAT 升压到 VBUS。  它具有 DPM 并且是独立的、这意味着它不受主机控制。

    在 OTG 模式下、充电器将电池电压升高到稳定的5V。 当充电器侧充当主机时、该电压通常是为 USB 外设供电所需的电压。

    TI 有多个有关 USB OTG 的资源。 下面仅举几例:

    https://www.ti.com/lit/ml/sprp605/sprp605.pdf

    https://www.ti.com/lit/wp/sszy001/sszy001.pdf

    https://www.ti.com/video/6090438391001

    此致、

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ25606可从 BAT 升压到 VBUS。  它具有 DPM 并且是独立的、这意味着它不受主机控制。

    我已在数据表中找到以下器件、该器件显示输出返回 USB 端口。 但这不是我的要求、输出应提供给连接到 SYS 引脚的负载。 BQ25606可以这么做吗? 抱歉、如果我理解不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kowshik:

    当存在输入源时、BQ25606以从 VBUS 到 VSYS 的降压模式运行。 如果配置为 OTG 模式、并且不存在输入源、则转换器可以从 BAT 升压到 VBUS。

    但这不是我的要求、输出应提供给连接到 SYS 引脚的负载。 BQ25606可以这么做吗?[/QUOT]

    听起来 OTG 模式并非您所需要的。 BQ25606无法从 BAT 升压到 SYS、因此我建议使用外部升压或降压/升压转换器。

    此致、

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ25606无法从 BAT 升压到 SYS

    哦、这对我来说是个新闻、在没有 VBUS 的情况下、TI 的产品系列中是否还有其他任何产品能够实现 VBAT 的这种升压并让其加载? 基本上,我想要一些产品可以做到这一点,希望这是有道理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kowshik:

    遗憾的是、我们没有能够从 BAT 升压到 SYS 的充电器。  我们提供的最接近的功能是 BQ25606等器件上的 OTG 升压模式。

    一种选择是将系统组件放置在 PMID 上、并将充电器配置为在未连接输入源时默认为升压模式。  连接输入源后、PMID 将直接由 VBUS 供电。 然而、这种方法的缺点是、在从输入源电源转换为电池电源(即拔下输入源)时、在充电器启用升压模式之前存在延时时间。  

    如果此折衷对于您的应用来说是可以接受的、那么这可能是一个很好的解决方案。

    此致、

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您的建议。 这里有两个问题

    1.当您指的是 PMID 选项时、您讨论的是  BQ25895吗?

    2.您提到的转换时间是多少?  

    3.当您说配置 PMID 时、它可以通过一些外部电阻完成、还是应该通过主机协议完成? 如果是软件解决方案、恐怕我无法继续使用此产品。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kowshik:

    1. BQ25895在 PMID 上提供升压输出、而 BQ25606在 VBUS 上提供升压输出。 但是、您仍然可以将系统组件与 BQ25606一起放置在 PMID 上、因为 VBUS 和 PMID 共享同一个节点、仅由内部输入 FET 隔开。 此 FET 在 BQ25606的升压操作期间会导通、这意味着 VBUS 和 PMID 之间没有隔离。

    这是使用 BQ25606时的一个关键权衡:如果外部器件或输入源连接到 VBUS、PMID 和 VBUS 上的系统元件之间不会分离。 相比之下、BQ25895会保持其输入 FET 处于关闭状态、确保在升压操作期间 PMID 与 VBUS 保持分离。 如果您选择 BQ25606、则可能需要添加外部元件、以在升压模式下将输入源与 VBUS 隔离。

    2.根据 BQ25606数据表的第9.3.3节、在移除适配器后、至少有30ms 的延迟。

    在 BQ25606上、OTG 引脚必须拉高以启用升压模式。 在 BQ25895上、OTG 引脚也必须被拉高、 并且 OTG_CONFIG 位必须设置为1 (默认情况下已经为1)。 此配置不需要主机 MCU。

    每个器件都有缺点:BQ25606无需主机 MCU 即可提供更高的可配置性、但在升压模式下、PMID 会暴露于 VBUS 下。 BQ25895可确保 PMID 与 VBUS 断开、但限制了没有 I2C 的可配置性。

    此致、

    ALEC