Thread 中讨论的其他器件: BQ25606
工具与软件:
尊敬的 TI:
我的便携式 WiFi 扩展器项目具有以下要求。
1.系统由3.7V Lipo 1800mA 电池供电,该电池应使用 USB 输入进行充电。
2.电池电压和 USB 电压应该降低到3.3V 并且应该提供给我的系统(不会超过700mA)
不想使用 I2C 来控制 BQ25895。 我只想将其配置为默认为为为电池充电、然后使用电源路径功能将输出从电池无缝切换到 USB。 是否可以将 IC 配置为在不进行任何软件配置的情况下执行此操作、我需要即插即用解决方案?
4.您是否建议将 IC 配置为在 USB 和电池都存在时生成3.3V 电压来为我的整个负载供电? 或者我应该将来自电池的3.7V 电压提升至5V、并且使用外部 LDO 来进一步将这个升压的5V 电压降至3.3V 吗? 我想知道您的 IC 是否能够直接调节 USB/3.7V 电池电压(即使在电池电压降至大约3.4V 时也是如此)。
5.我想知道我的负载是否应该被连接到 PMID 引脚? 或 SYS 引脚、我认为是 PMID、但仍需要进行交叉检查
6.如果我的 IC 必须进行软件配置、那么您能否向我推荐一些更适合即插即用解决方案的其他器件型号?