请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79731-Q1 工具与软件:
您好!
我们使用"bq79731_SAMPLE_CODE-BQ79731_Branch_031822"的 TI 样例软件来运行我们的"TMS570LC43 + BQ79600 + BQ79731评估板"设置程序。 但是、所有 GPIO HI/LO 寄存器继续读作0xFFFF、就像 GPIO 引脚从未被启用为 ADC 输入一样。
稍后、我们在 TI 示例软件中添加了以下代码行:
WriteReg (0、GPIO_CONF1、0x09、1、WriteType);
WriteReg (0、GPIO_CONF2、0x09、1、WriteType);
WriteReg (0、GPIO_CONF3、0x09、1、WriteType);
WriteReg (0、GPIO_CONF4、0x09、1、WriteType);
WriteReg (0、GPIO_Conf5、0x09、1、WriteType);
WriteReg (0、GPIO_CONF6、0x01、1、WriteType);
WriteReg (0、GPIO_CONF7、0x09、1、WriteType);
WriteReg (0、GPIO_CONF8、0x09、1、WriteType);
不过、所有 GPIO1~15寄存器继续读取0xFFFF。
请提供建议和帮助。 谢谢你。
John