This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79731-Q1:当 V1_GPIO1 ~ V15GPIO15引脚配置为("0b001 =仅 ADC 输入(比例式)。"时、寄存器始终读为0xFFFF。

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488595/bq79731-q1-when-v1_gpio1-v15gpio15-pins-have-been-configured-as-0b001-as-adc-only-input-ratiometric-the-register-always-reads-as-0xffff

器件型号:BQ79731-Q1

工具与软件:

您好!

我们使用"bq79731_SAMPLE_CODE-BQ79731_Branch_031822"的 TI 样例软件来运行我们的"TMS570LC43 + BQ79600 + BQ79731评估板"设置程序。 但是、所有 GPIO HI/LO 寄存器继续读作0xFFFF、就像 GPIO 引脚从未被启用为 ADC 输入一样。

稍后、我们在 TI 示例软件中添加了以下代码行:

  WriteReg (0GPIO_CONF10x091WriteType);
  WriteReg (0GPIO_CONF20x091WriteType);
  WriteReg (0GPIO_CONF30x091、WriteType);
  WriteReg (0GPIO_CONF40x091WriteType);
  WriteReg (0GPIO_Conf50x091WriteType);
  WriteReg (0GPIO_CONF60x011WriteType);
  WriteReg (0GPIO_CONF70x091、WriteType);
  WriteReg (0GPIO_CONF80x091WriteType);
不过、所有 GPIO1~15寄存器继续读取0xFFFF。
请提供建议和帮助。 谢谢你。
John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在将 ADC 设置为连续模式之前、请检查是否写入了设置 GPIO 配置。 通过寄存器 ADC_CTRL2 (0x311)打开 ADC。 可以写入0x05以在连续模式中启用 ADC。  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    根据您在上面所描述的内容、它现在的确正在工作。 谢谢!

    John