This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487084/bq24650-bq24650

器件型号:BQ24650

工具与软件:

关于 MPPT 模块功能的问题

您好!

我不完全了解 BQ24650模块的优点。 据我所知、MPPT 应该将电压固定在最大功率点(VMP)处、以便从太阳能电池板中汲取最大电流。

但是、在测试元件时、电压不会保持在18V (VMP)、而是上升到20V。 此外、在将我的系统与没有 MPPT 进行比较时、没有 MPPT 时、电流会更高。

您能解释一下在这些情况下将该模块集成到我们的系统中的实际好处吗?

此外、我正在从事大规模生产设计、每年为我的一位客户提供数百万个器件。 是否有可能安排视频通话以获得更详细的技术支持?

提前感谢您的答复。

此致、

昆廷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quentin:

    [报价 userid="634662" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487084/bq24650-bq24650 "]但是、在测试您的组件时、电压不是保持在18V (VMP)、而是上升到20V。 此外、在比较具有和不具有 MPPT 的系统时、没有 MPPT 的电流更高。

    我建议参考 第8.3.2节:输入电压调节 在数据表中:

    如果太阳能电池板或其他输入源无法提供系统和 BQ24650充电器的总功率、输入电压会下降。 当电压降至编程的18V (VMP)时、充电电流将降低以保持该电压。 18V 是最小值、由于电压上升到20V、因此我假设系统负载较低且不需要太多功率、如果您增大此负载或减小输入电流限制、您应该看到 MPPT 功能运行。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在测试过程中、我们观察到、当太阳能电池板产生20V 电压时、电池在相同电压下接收100mA (激活 MPPT)和113mA (不使用 MPPT)。 您能否解释一下这种行为以及在这种情况下 MPPT 是如何工作的?

    提前感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quentin:

    在我们的测试过程中、我们观察到、当太阳能电池板产生20V 电压时、电池在相同电压下获得激活了 MPPT 的100mA 和不带 MPPT 的113mA。

    您如何将 MPPT 的状态从"活动"更改为"非活动"?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我比较两个系统:一个有 MPPT 适应电路、另一个没有 MPPT 适应电路、其中电池和太阳能电池板直接相连。

    我在使用 MPPT 电路时没有看到任何真正的优化。

    那么、我如何才能正确验证 MPPT、我应该期望得到什么结果?

    提前感谢您、

    Quentin Valenti.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quentin:

    [报价 userid="634662" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487084/bq24650-bq24650/5718172 #5718172"]

    我在使用 MPPT 电路时没有看到任何真正的优化。

    那么、我如何才能正确验证 MPPT、我应该期望得到什么结果?

    [报价]

    我建议参考  第8.3.2节:输入电压调节  在数据表中:

    如果太阳能电池板或其他输入源无法提供系统和 BQ24650充电器的总功率、输入电压会下降。 当电压降至编程的18V (VMP)时、充电电流将降低以保持该电压。 18V 是最小值、由于电压上升到20V、因此我假设系统负载较低且不需要太多功率、如果您增大此负载或减小输入电流限制、您应该看到 MPPT 功能运行。

    此致、

    Christian。