This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS66020EVM:关于带 TUSB321的 TPS66020EVM 的 VLDO 电源轨

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS66021, TUSB321, TPS66020EVM, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486927/tps66020evm-about-the-vldo-power-rail-of-tps66020evm-with-tusb321

器件型号:TPS66020EVM
主题中讨论的其他器件:TPS66021TUSB321TPS25751

工具与软件:

您好、TI:

我将测试 TPS66020EVM。 在我们的应用中、将 TPS66021与 TUSB321和 SOM 模块配合使用、通过 USB type C (来自电池电量耗尽模式)或一个外部电源为器件供电。 USB 端口将在插入外部电源后作为 DFP 模式进入 DRP 模式、我发现:

1) 1)当 VBUS 5V 不存在时、VLDO 将为3.3V。

2) 2)如果向 VIN 施加5V 电压、则 VLDO 变为5V

问题:

1) 1)我应该使用的 VIN 电压是多少?

2)在 EVM 板上、EN0、EN1选项 H 用于选择 VIN 跳线、应在电池电量耗尽模式下和启动期间连接到 VLDO 或 V SYS?

3) 3) VLDO 仅通过30mA 周围的电源为 TUSB321供电。? 我是否需要使用二极管来将 VLDO 和 TUSB321与主系统电压隔离? 是否有任何类似的参考原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我留出一些时间来复习问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    具体取决于您使用的器件、请参阅下表中的建议 VIN

    将 EN0和 EN1设置为高电平将提供3A。 在电池无电模式下、器件正在接受供电、电池无电通常意味着系统电源未就绪、因此将 EN0和 EN1连接到 VIN 更有意义。

    我不知道 TUSB321需要多少电流、但不建议在此处使用 VLDO 来供电。 崩溃 VLDO 会使器件处于错误状态。 我们没有 TUSB321的参考原理图

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我们遵循此规格。 全新 Type-C 解决方案、

    那么、在本例中、您是否意味着在电池电量耗尽模式下应启用灌电流路径? 或者我们能否使用 VBUS 电源而不是 VLDO (带系统电压的二极管)为 CC 控制器(TUSB321)供电?

    例如

    如果没有 PD 控制器来控制 CC 引脚和 TPS6602x EN、USB-C 将无法正常工作、是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS66021 支持 CC 通信(PD)、但 TUSB321只能执行 Type-C 规范中指定的 Rp/Rd 检测。 这些器件是否用在了两个不同的端口上? 端口有哪些要求?

    我不建议使用 VBUS 直接获取任何元件、因为这会违反 Type-C/VBUS PD 规范中的电源规范。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望在产品中启用单个具有 DRP 的 USB Type-C、用于:

    1)用作 UFP、从 USB 适配器接收功率(最低5V2A)、或者

    2)在 DFP 模式下连接到 USB 设备。

    您是否可以根据上述功能推荐 USB 控制器、以便在电池电量耗尽的情况下为产品供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否希望端口在用作 USB 设备的 DFP 的同时接受功率大小? 该端口是否需要供电? 您希望支持的最高 USB 速度是多少? 最终应用是什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在产品中只有1个 USB C 端口、可在 DFP 或 UFP 模式下使用。

    是的、在我们的产品中、USB Type C 端口在连接到适配器时变为 UFP (这就是我们需要 TPS6602x 的无电电池功能的原因)、或者 DFP 在连接至适配器时提供的最大电压为5V 0.9A (例如插入 USB 记忆棒)

    该产品是由 USB 适配器或5V 直流/直流适配器供电的智能集线器、具体取决于客户用途。 目前、USB 速度并不是我们关心的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了推荐器件、我需要确切的电源角色要求和数据角色要求。 TPS6602x 只是一款电源路径控制器。 没有任何数据功能。 如果您需要更高的 USB 速度或交替模式(例如 USB4速度)、则需要寻找实际的 PD 控制器。

    您可以接受的最大功率是多少? 20V5A? 28V5A 或其他 PDO?

    是否需要无电电池支持?

    您需要的 USB 速度是多少? 您是否希望支持交替模式?

    电源角色和数据角色是否需要动态更改?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以接受的最大功率是多少? 20V5A? 28V5A 或其他 PDO?

    AN:5V2A 灌电流、5V 0.9A 作为拉电流

    是否需要无电电池支持?

    答:是的

    您需要的 USB 速度是多少?

    AN:高速 USB2.0

    您是否希望支持交替模式?

    回答:不

    电源角色和数据角色是否需要动态更改?

    答案:电源角色交换-->是

    数据角色交换-->不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要要求保持不变、我就建议查看适用于 DRP 应用的 TPS25751。

    此致