主题中讨论的其他器件:TPS66021、 TUSB321、 TPS25751
工具与软件:
您好、TI:
我将测试 TPS66020EVM。 在我们的应用中、将 TPS66021与 TUSB321和 SOM 模块配合使用、通过 USB type C (来自电池电量耗尽模式)或一个外部电源为器件供电。 USB 端口将在插入外部电源后作为 DFP 模式进入 DRP 模式、我发现:
1) 1)当 VBUS 5V 不存在时、VLDO 将为3.3V。
2) 2)如果向 VIN 施加5V 电压、则 VLDO 变为5V
问题:
1) 1)我应该使用的 VIN 电压是多少?
2)在 EVM 板上、EN0、EN1选项 H 用于选择 VIN 跳线、应在电池电量耗尽模式下和启动期间连接到 VLDO 或 V SYS?
3) 3) VLDO 仅通过30mA 周围的电源为 TUSB321供电。? 我是否需要使用二极管来将 VLDO 和 TUSB321与主系统电压隔离? 是否有任何类似的参考原理图?