This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843A26E:ET

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM843A26E, TPSM843A26, TPSM843A26EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483168/tpsm843a26e-tpsm843a26rdgr-et

器件型号:TPSM843A26E
主题中讨论的其他器件: TPSM843A26

工具与软件:

您好!

我们的一款产品中正在使用 TPSM843A26RDGR-TPSM843R ET、最近完成了原理图设计。 在继续进行 PCB 布局之前、我们要运行仿真来验证设计。 但是、我们无法在 PSpice for TI 中找到相关库。

您能否协助我们验证原理图并提供仿真报告? 此外、要估算 RENT 和 RENB 的值、您是否可以提供上拉电流源(IP)和上拉迟滞电流(Ih)值?

谢谢你。

Kavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kavin、

    TPSM843A26 的功能与 TPSM843A26E 相同、E 版本具有 额外的限定条件。  

     TI.com 上 TPSM843A26产品文件夹中的 pspice 模型。  https://www.ti.com/lit/zip/slum897 可 用于仿真。  

    Webench 可用于计算左侧面板中的使能引脚电阻器 或 DS 中的公式。  IP 为1.5uA、IH 为9.9uA。  

    Webench 位于 TPSM843A26产品文件夹 TPSM843A26  数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 的底部

    第5页的 EC 表具有 IP 和 IH。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsm843a26e.pdf#page=5

    我可以回顾一下原理图。  

    此致。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的及时响应。 我已经使用 Webench 中的值创建了一个原理图。 如果您能查看、我将不胜感激。

    请注意 1V_EN (使能)信号 是 A 1.8V 电源 由提供 来自 PMIC 的 LDO .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kavin,  

    设计看起来不错。   但是、如果输出负载电流阶跃较大、请考虑使用更大的输出电容。  

       请使用图8-17 www.ti.com/.../tpsm843a26e.pdf PCB 布局获取指导。  

    TPSM843A26EVM ( TPSM843A26EVM 评估板| TI.com )第页上的 TPSM843A26EVM 是一款12V 至1V 的设计、用户指南中提供了性能波形。   

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的反馈。 对于处理器的1V VDD、我们预计降压转换器的最大电流为10A。 我包含的内容 0.1µF、1µF 和10µF 电容器 两个 VOUT 上的电压。 这是否足够了、或者您是否建议在 VOUT 的两侧额外添加一个100µF 电容器?

    此外、是否有方法可以确定降压转换器在接收到使能信号后提供1V 电压所需的时间(以毫秒为单位)?

    此外、我可以在设计 PCB 时仅将 GND 连接到 AGND 吗?

    此致、

    Kavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 webench 的左侧面板上、有一个定制输出规格选项。   所需的信息是电压瞬态和输出电流阶跃。

    如果阶跃为0A 至10A、请使用10A。   如果瞬态变化可能为5%、则输出电容应约为 600uF 的输出电容。  

    由于陶瓷电容器的电容随直流电压的变化而变化、

    陶瓷电容器应针对直流偏置进行降额、下面是电容变化与直流偏置间关系的示例图

    见第29页的图8-11  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsm843a26.pdf#page=29 显示了带使能功能的 Vout 启动时序。  

    Vout 的斜坡时间是软启动、根据 MSEL 电阻值、软启动时间可以是1ms、2ms、4ms 或8ms。 见数据表第18页的。